This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052Q1EVM:散热问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052Q1EVM, TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222534/tpsi3052q1evm-heat-dissipation-question

器件型号:TPSI3052Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TPSI3052-Q1

您好!

我正在使用 TPSI3052Q1EVM 评估板、我正在做一个实验-我要 使用 TPSI3052-Q1驱动电感负载(2.3mH、2.3hm)。 我已经注意到晶体管 Q1的管壳温度远远高于晶体管 Q2的管壳温度。 您能告诉我为什么会这样吗? 请参阅下面的测试电路插播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    您能帮助我了解 FET 之间的温度差异吗? 由于它们的布局相同、因此预计散热相当相似、但我想知道此设置中看到的差值是多少。 您是否也能共享正在使用的负载电压/电流?

    谢谢!

    布赖恩