This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:降压转换器选择

Guru**** 2415390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5117, LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222280/lm25116-buck-converter-selection

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:LM5117,LM5148

您好、专家!

我们有一位客户正在寻找具有 CC-CV 模式的降压转换器。 他们曾尝试过 LM5117、但需要92%的占空比。 以下是他们的共同要求:

输入电压-15V,输出电压-13.8V;输出电流-20A。 具体来说、他们 希望为铅酸电池或镍镉电池充电。  似乎 LM5117 不适用于15V 输入。

我努力为您提供帮助、使用 Webench 并为其提供、并在下方分享设计:

  • Webench:定制 LM25116MHX/NOPB (15V 至13.80V @ 20A)

LM25116电流模式同步降压控制器。 与 LM5117类似、控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。 我们具有相关的参考设计、可以通过 Webench 在线进行仿真、且占空比约为~92%。

问题:

我想知道我们是否可以互换使用此 IC 作为恒流源和恒压源(通过 ORing 电流和电压反馈环路)、因为 客户计划将其用作电池充电器。

任何 将 LM25116用作恒流恒压源的参考设计都会受到高度赞赏。

此致、
阿奇·A·阿奇