This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025C:LM5025与 LM5025C

Guru**** 2513755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025C, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222515/lm5025c-lm5025-vs-lm5025c

器件型号:LM5025C
主题中讨论的其他器件: LM5025

大家好!

我使用此原理图制作直流/直流降压转换器 、其中输入为48V、输出为24V。

采用 LM5025时、该转换器开始在输入为36V 时提供24V 电压。 这就是为什么我认为要对占空比为91%的 LM5025C 进行更改。

当我n´t IC 时、转换器不会将输出电压固定在24V 中。 我在输入为27V 时得到24伏、但当我增大输入时、输出将增大。

接下来要测量的是27V 蓝色、30V 红色。

可以帮帮我吗?  

 e2e.ti.com/.../Impresora_5F00_20230503_5F00_104845.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果增大 Vin、Vout 随之增大、似乎反馈环路无法正常工作。 当 Vout 增大时、应下拉 LM5025C COMP、直到占空比发生变化以进行调节。 您需要检查反馈环路的工作情况、以确定在何处存在问题来防止 LM5025C COMP 降低电压。