This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TIDA-01581断开镜像灯串、再接参考灯串闪烁

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01581, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220545/tps92692-q1-tida-01581-disconnect-mirrored-string-then-reference-string-flicker

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01581TPS92692

您好、TI!

我们 对具有28个 LED (3V * 28pcs=84V)的转向灯使用 TIDA-01581参考设计、因此我们 将28个 LED 分离到2个灯串(15和13)。

当我们测试 镜像灯串开路时、 基准灯串闪烁。

我们的客户不能 接受这一闪烁、您有什么建议来 解决这个问题吗?

或者我们是否有其他参考设计可以避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    使用镜像灯串驱动器的问题在于、当您打开镜像灯串的电路时、由 TPS92692控制的所有电流都将进入参考灯串、这就是您看到的内容。  您需要将自己的外部电路设计为检测灯串是否开路、并通过将 SS 引脚拉至接地来禁用 TPS92692。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    您对双串拓扑的外部电路有什么建议或实验吗?

    或者任何润肤液可以处理此数量的 LED (VLED>60V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    我正在与当地 TI 应用工程师 Yi-Hua Lin 合作、他正负责该问题。  他将为此向您介绍一个推荐的解决方案。  目前、最好是通过他来处理这一请求。  我将关闭该线程、如果出现问题、您始终可以再次打开该线程。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    是的、我的同事和 Andy 正在努力解决这个问题。 它意味着目前有一个变通办法。

    我想知道是否有合适的 IC 解决方案或参考设计可以处理大量 LED。

    我觉得像 TPS929120或者 TPS92662A 这样的 IC 方案是不合适的、因为价格 太高了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    由于您的团队已经在与 Andy 合作...您最好通过他来解决您的问题、要求和定价。  我无法对价格发表评论、必须咨询您当地的 TI 联系人。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    对于高电压 LED 灯串应用、我认为我们可以忽略这些权变措施和 TPS92692。 某些功能无法使用这些解决方案(例如、PWM 调光和输出短路)。

    我想知道我们 未来是否有这项要求、是否有任何好的解决方案(IC 或参考设计)来 满足这项要求?

    我们需要的保护功能:输出开路、短路、无闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、  

    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    目前、我们没有可支持这种高电压的器件。  您将必须限制进入器件的电压。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    除了 IC 解决方案和 TIDA-01581、是否有其他参考设计可以处理此应用?

    例如、28个转向灯 LED、VLED 为84V (3V*28)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    我们没有任何其他参考设计可以处理您提到的此应用。

    谢谢 Tuan