This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:次级控制双开关正向转换器设计

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, TL431, TL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220513/ucc28220-secondary-controlled-two-switch-forward-converter-design

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: TL431TL432

您好

即 UCC28220。

我想知道如何将 UCC28220用于次级控制的 PWM IC。 (必须在次级侧设计 UCC28220、并且必须在输出电压下直接连接反馈)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在绘图中提供您的电路想法、然后我可以帮助修改光耦合器以将其替换为双极晶体管、这样您仍然可以在电路图绘图中使用光耦合器来首先关闭反馈环路。 另请注意、IC 需要外部误差运算放大器、因此您的设计中仍需要 TL431或运算放大器。

    收到您的电路图后、我可以帮助您将其更改为无需光耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../03-MAIN-DC_2D00_DC-CONVERTER-BLOCK.pdf

    大家好。  感谢您的答复。

    我分享我设计的电路图。

    我为次级侧、TL432应用了 UCC28220。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、反馈电路对我来说可以。 因为看起来大家已经设置完毕、所以我将关闭该主题。