This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:补偿调节

Guru**** 2384480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222114/uc3843-compensation-clculation

器件型号:UC3843

我正在制造非同步降压转换器。  

输入电压= 400-840V

VOUT=320V

Pout=4.4kW

我想为该电路使用一个简单的 PWM IC。 UCx84x 看起来是一个很好的解决方案、但我对如何计算该电路的补偿 R 和 C 感到困惑。  

有直接公式吗?或者您是否可以为我提供有关设计方法的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alina。

    我建议您查看 Power Stage Designer 工具: Power Stage Designer 设计工具| TI.com

    它有一个模块、可帮助根据环路特性和系统规格计算元件值。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我使用了设计工具并获得了补偿值、但我似乎无法让开关与 IC 配合使用。

      

      

      

      

    我不知道如何解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alina。

    在此仿真(LT1242)中、您使用的似乎是非 TI 器件、我无法支持。 我建议使用 UC3843 PSPICE 模型来模拟器件、并使用您的补偿值查看其性能。 我们为 TI 软件提供了免费的 PSPICE、您可以下载并运行仿真。

    谢谢。

    约瑟夫