This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:回路供电应用

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221286/tps62745-loop-powered-application

器件型号:TPS62745

您好、专家!

我们的客户需要了解 TPS62745DSSRIC 是否适用于回路供电设备(4 -20mA)。 预期输出为3.3V@10mA。

当它们通过3.6mA 供电时、电路板未通电。 但 IC 在5.6mA 电流下工作正常。

每个电路板上的稳压器 IC (TPS62745DSSR)的缺失行为。 输入电压为3.6mA 环路电流。 器件是否具有一定的制造公差。

请告知。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    您是说输入电压是3.6mA? 您是说输入电流限制为3.6mA 吗? 如果可以、虽然该器件的静态电流非常低、但它需要更大的驱动器电流和负载、因此该器件可能无法上电。 输入电压是多少?  

    Unknown 说:
    输入电压为3.6mA 回路电流。

    如果可能、您还可以直接向我发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、  

    感谢您的答复。  输入是恒流源。 3.6mA 处的输入电压限制为8.7V。
    由于存在电流源输入、电压将非常依赖于负载电流。
    系统在回路供电输入(4 - 20mA)下工作

    如果您有任何疑问、请检查并告诉我。

    谢谢、此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    如果 3.6mA 处的输入为8.7V、那么它肯定不能在10mA 输出处提供3.3V 电压。

    可以看到输入功率8.7*3.6小于输出功率3.3*10,而不考虑效率。

    假设效率为0.85、输入功率必须高于3.3*10/0.85=38mW 才能支持输出。