This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:800V 或更高工作电压

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222563/lm5036-800v-or-higher-voltage-operation

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: UCC28251

您好!

我在´m 适用于半桥隔离式降压转换器的控制器。 输入电压远高于数据表中写入的允许100V。 是否可以 为此控制器使用外部启动稳压器? 如果不是、您对高输入电压应用的控制器选择有何建议?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入电压高于100V、LM5036不是一个好选择、因为它的嵌入式辅助电源无法使用。 您可以查看 UCC28251等其他器件、以便设计外部驱动器和启动电路。