This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:斜坡速度问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221646/tps62868-ramp-speed-issue

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件:TPS628513

您好!

我们想要调整斜坡速度、但似乎没有响应、ts 对于此函数有任何特殊时序?  

我们可否知道为何不能调整呢?

我们的设置顺序是写入更改斜坡速度=>启用 TPS628682、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否正在尝试更改软启动时间?  这些位可改变 DVS 的斜坡速度。  请参阅 D/S 中的第8.4.4节。

    您对输入电压、输出电压、输出电流和软启动时间的要求是什么?  该器件中的这一 SS 时间不可更改。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:5V

    输出电压:通道1 = 1.8V、通道2 = 1.2V、

    输出电流:最大值=3A

    我们需要在线更改 软启动时间,我们可以用寄存器(软件使能设备)来设置  电压斜坡速度吗?

    →  →(引脚4)  →设置电压斜坡速度(00/01/10/11)  →将软件启用器件设置为0 将软件启用器件设置为1 μ s 软启动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够阅读 D/S 中的第8.4.4节?  其中应说明电压斜坡速度控制运行期间2个输出电压之间的变化速度。  SS 时间(通过启用器件)不可变。

    您的 SS 时间要求是什么?

    TPS628513具有一个 SS 引脚、允许您调节 SS 时间。  它能满足您的需求吗?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们把硬件设计改成了使用 VID 引脚、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在运行期间使用 VID 引脚调整2个输出电压之间的变化率。  我不确定这是否符合您的应用需求。

    在驱动 VSET/VSET/VSEN VID 引脚时、下面提供了一些正确使用提示的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf 

    克里斯