This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220148/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069

大家好、

MPN 的 PSPICE 或 SPICE 模型:仿真需要 LM5069、站点中提供的模型在 I ANSYS 工具中不起作用。 您能否提供相同器件型号或任何替代器件型号的型号?

谢谢。

阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashwini:

    PSpice 和 TINA 模型可在 https://www.ti.com/product/LM5069#design-tools-simulation 上获取 、但它们  分别仅在 Cadence PSpice 和 TINA 工具中有效。

    您在 ANSYS 尝试了什么 ? 电路仿真?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否生成/提供同样可在 ANSYS 中工作的 SPICE 模型、否则请为 ANSYS 中的仿真提供任何替代 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不知道如何使 PSpice 模型在 ANSYS 中工作。

    TINA 工具免费、您可以在 TINA 中运行仿真以了解器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的 SPICE 模型它应该能够在所有仿真软件中使用、为什么它只能在 Cadence PSpice 和 Tina 工具中使用?

    当我使用记事本打开此 DSN 文件时,它具有 Nothing。

    请推荐一些可以正常工作的替代方案或为相同的 MPN 生成新模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有热插拔型号都无法正常工作我尝试了 MPN:TPS2493PW 也请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用突出显示模型中的.lib 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这起作用了吗?