This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:UVLO 和 PGOOD 引脚不工作

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222238/lm5069-uvlo-and-pgood-pin-not-working

器件型号:LM5069

我正在将 LM5069MM-1用于系统中的电源和浪涌控制。

工作电压: 48V 至56V,最大值 电流:30A

控制器的 PGOOD 引脚通过100K 电阻上拉至输出电压。 我将使用此引脚作为微控制器的反馈、

使用几天之后、微控制器停止从 PGOOD 引脚获得任何反馈。 PGOOD 引脚和 GND 之间的电阻为5 Ω。 UVLO 控制功能正常。

由于 UVLO 控制引脚当时正常工作、我绕过了 PGOOD 反馈、并不断将 PCB 用作电源控制模块。

现在、3周后、UVLO 控制引脚也不工作。

请查看下面的原理图

e2e.ti.com/.../5482.ti_5F00_Query_5F00_Schematic.pdf

PCB 上未组装的共模:C1、R18、R19、R20、R21、 R22、R23

和连接到 PGOOD 引脚的反馈电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Saurav、您好!

    请使用设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050验证设计 

    在该电路板上执行了哪些测试? 过载测试? 短路检测?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在设计此板时考虑了上述相同的设计计算器。

    不在电路板上执行过载测试和短路测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Saurav.

    请检查其他电路板或使用新的 LM5069 IC 时的行为

    在正常运行时、这些引脚不会出现错误行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享设计计算器以供审核