This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:审查我的设计

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222428/tps62913-review-my-design

器件型号:TPS62913
主题中讨论的其他器件:LM1085

大家好!

我在设计中有一个问题、即使用具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 TPS6291x 3V 至17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器从12V 转换3.3V。 我当前使用 LM1085提供12V 电压、但我不确定原理图和布局的准确性。 有人能审查我的设计并提供任何建议吗? 此外、我当前使用的是4层电路板、但我想知道2层电路板是否足够。 为了方便起见、我随附了来自不同层的原理图和布局屏幕截图。 我曾提及 EVM 模块和数据表、但我对自己的设计仍不确定。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    原理图看起来很好。

    布局建议。

    1.使用更宽的 SW 连接迹线、因为它是电源迹线。

    2.将两个 PGND 覆铜连接在一起以获得更好的回路和热性能。

    您可以根据系统使用4层或2层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我将作出更改