Other Parts Discussed in Thread: LM1085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913 主题中讨论的其他器件:LM1085
大家好!
我在设计中有一个问题、即使用具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 TPS6291x 3V 至17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器从12V 转换3.3V。 我当前使用 LM1085提供12V 电压、但我不确定原理图和布局的准确性。 有人能审查我的设计并提供任何建议吗? 此外、我当前使用的是4层电路板、但我想知道2层电路板是否足够。 为了方便起见、我随附了来自不同层的原理图和布局屏幕截图。 我曾提及 EVM 模块和数据表、但我对自己的设计仍不确定。 提前感谢您的帮助。