This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:PGOOD 最大值 电压

Guru**** 2519700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222471/lm5157-q1-pgood-max-voltage

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

您好、TI 团队

我在反激式转换器设计中使用 LM5157。 为了启动转换器 、我使用 我的输入电压(18V-32V) 、之后、如果一切正常、我想切换到我的 AUX/FB 电源。 为了使该切换尽可能简单、我想使用 PGOOD 引脚。 现在、数据表中的"最大值"下方显示 PGOOD 上的最大电压为18V。 a 数据表的后面部分有一条线表示 BIAS 引脚上有一个二极管。

那么、 我的问题是、我可以在 BIAS 和 PGOOD 之间放置上拉电阻器、即使偏置电压可能是32V 吗? 我想通过一个 PNP 晶体管来控制这一点、该晶体管的基极通过一个电阻器连接到 PGOOD 引脚。

提前感谢您。

此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您需要保持在绝对最大额定值给出的限制内。 因此、不允许在 PGOOD 处具有高于18V 的电压。

    此致、

     斯特凡