This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:添加负载时 lm5118出现问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221798/lm5118-problem-with-lm5118-when-add-load

器件型号:LM5118

您好、TI 专家...


当我尝试在将负载设置为最小输入电压(12Vdc)的情况下启动稳压器时无法正常工作、我必须向负载添加延迟来等待它正常工作。
我怎样才能解决这个问题?

VOUT = 12V 直流
VIN = 12 VDC - 48 VDC
IOUT = 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    请尝试增加软启动时间、并检查这是否能解决问题。

    此致、  

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我还有另一个问题、如何提高设计的效率?

    我想增加我的红点

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    由于还有另一个已发布此问题的主题、我将关闭此主题。

    (+) LM5118:我想提高效率-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    如果您对原始主题有其他问题、只需在此处回复以重新打开该主题。

    如果这个主题得到解决、您也可以点击 Resolved 按钮来帮助维护此论坛。

    此致、

     斯特凡