请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 您好!
需要对以下内容进行设计评审:

输入电压为 USB 5V、最大电流为3A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
需要对以下内容进行设计评审:

输入电压为 USB 5V、最大电流为3A
TI E2E 支持论坛 非常感谢您提供有关上述内容的任何帮助。 计划明天发送设备。