This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:具有充电功能的自供电集线器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217772/tps25750-self-powered-hub-with-charging

器件型号:TPS25750

我想使用 USB-C 连接器创建一个自供电集线器。

对于上行端口、我要将 TPS25750D 用作接收端角色的 PD 控制器。

集线器 IC 有一个 VBUS 引脚、该引脚仅允许其在施加 VBUS 后广播其速度。

如果我通过 USB-C 使用 PD、则连接的电压可能远高于5V。

1)是最佳方式/将 VBUS (通过所需的电阻器网络)连接到配置为由任一器件触发的输出的 GPIO 是否合理

'AttachedAsSink'或

'UFP_UFP'或 Indicator_Event

'UFP_DFP_Event'或'PlugEvent'或

'VCONN_VCONN' On_Event

我们可以连接到纯电源、也可以连接到纯数据源、或者连接到电源和数据源。

2)此外、连接到集线器的外设应进行枚举并传达其电源需求。 如果集线器认为自己是自供电的、它是否会阻止外设传递电源需求? 与将协商功率合约的 TPS25750D 如何实现该连接。 TPS25750D 合约是否会简单地覆盖所有其他协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、奥斯卡

    我将审核您的查询、并在4/20 EOB 向您提供反馈。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)仅插入事件就足够了。 连接插头时、GPIO 可变为高电平。 检测到 cc 连接大约200毫秒后发生插头事件、此时应启用 Vbus。

    2)集线器将在供电方能力 PD 消息中表现为自供电(即不受限制的电源)。