我想使用 USB-C 连接器创建一个自供电集线器。
对于上行端口、我要将 TPS25750D 用作接收端角色的 PD 控制器。
集线器 IC 有一个 VBUS 引脚、该引脚仅允许其在施加 VBUS 后广播其速度。
如果我通过 USB-C 使用 PD、则连接的电压可能远高于5V。
1)是最佳方式/将 VBUS (通过所需的电阻器网络)连接到配置为由任一器件触发的输出的 GPIO 是否合理
'AttachedAsSink'或
'UFP_UFP'或 Indicator_Event
'UFP_DFP_Event'或'PlugEvent'或
'VCONN_VCONN' On_Event
我们可以连接到纯电源、也可以连接到纯数据源、或者连接到电源和数据源。
2)此外、连接到集线器的外设应进行枚举并传达其电源需求。 如果集线器认为自己是自供电的、它是否会阻止外设传递电源需求? 与将协商功率合约的 TPS25750D 如何实现该连接。 TPS25750D 合约是否会简单地覆盖所有其他协议?