This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:放电抗尖峰脉冲

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222019/bq25720-discharge-deglitch

器件型号:BQ25720

大家好、

客户看到 PROCHOT 触发在78ms 或更短时间内、

但我认为 IDCHG PROCHOT 应遵循抗尖峰脉冲设置时间78ms。

是否有任何其他可能导致 IC 忽略抗尖峰脉冲时间的原因或设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    您的 IDCHG1等级是多少? PROCHOT 也可以由其他事件触发。  

    此致、