This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3964:在什么频率下、电容器参数至关重要?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222314/lp3964-at-what-frequencies-are-the-capacitor-parameters-critical

器件型号:LP3964

我将通读 这里的数据表 、而8.2.2.1节描述了输入和输出电容器的 ESR 要求。 例如:

Cin μF (m Ω)/CIN (≤Ω) mΩ 1.5

0.2 ΩCOUT ESR5 Ω

然而、这些关系需要在什么频率下对 C 和 ESR 都有效? 100kHz 或更低? 10kHz 或更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    当谈到控制环路稳定性的 ESR 时、这意味着将涵盖的频率将是控制环路本身的频率。 对于现代高带宽器件、这些频率通常为100Hz - 500kHz。

    该器件较旧、使用不同的设计技术、因此关键区域在 大约100Hz - 100kHz 。 但是、如果使用的是更宽频段指定范围内的器件、则会为控制环路提供更多的裕度并优化性能。

    此致、

    约翰