This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:PMID

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221672/bq25628-pmid

器件型号:BQ25628

1) 1) 如果未使用 PMID、则 PMID 和 PMID_GD 引脚应该断开?

2) 2) tPOORSRC_RESTART 的说明显示在闭锁后。 这是否意味着它将在15分钟后不返回并将在15分钟后再次检查? (异常清除后是否立即返回?)
 
   

3) 3)睡眠模式与 VSLEEP 和 VSLEEPZ 相关的状态是什么?

   

此致、
香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下方查看我对您问题的解答。  

    1) 1)如果不使用 PMID、则 PMID_GD 引脚可保持断开。 PMID 引脚仍需要输入电容器。 TI 建议使用一个10uF 电容器和一个0.1uF 电容器。  

    2) 2) tPOORSRC_RESTART 规格是指器件在连续失败7次之后、在重新启动不良源检测例程之前将等待的时间量。 因此、在器件等待15分钟之前、它将每2秒尝试一次糟糕的源检测例程(tPOORSRC_RETRY)。 另外请注意、如果适配器重新插入、器件将立即重新启动不良源检测。   

    3)睡眠模式规格具有 VBUS 下降阈值(VSLEEP)和 VBUS 上升阈值(VSLEEPZ)、因此存在一些内置迟滞。 当 VBUS 降低到比 VBAT 高约45mV 时、器件将进入睡眠模式、直到 VBUS 比 VBAT 高约220mV 时才能退出睡眠模式。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett-San、

    感谢你的评分

    睡眠模式意味着 REGN LDO 关闭且转换器关闭时、是否正确?
    以下哪一项适用于睡眠模式下的消电流?



    此致、
    香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa-San:  

    是的、在睡眠模式下、转换器和 REGN 关闭。 您附加的表中列出的高阻态静态输入电流(IQ_VBUS_HIZ)适用于睡眠模式。  

    此致、

    加勒特