This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:BQ27220EVM 电流校准不起作用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220, GPCCEDV, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202475/bq27220evm-744-the-bq27220evm-current-calibration-not-working

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27220GPCCEDVEV2400

您好!

我们将  通过 bqStudio (基于  "sluubf5.pdf"中的第3.3节)对 BQ27220EVM 进行校准。 我们已经执行了 "CC 失调电压/电路板失调电压"和"电压"校准。 但是、我们未成功执行"电流"校准。  我已附上 bqStudio 中的校准屏幕截图以及我们使用的硬件配置的照片。  您能否告诉我、您是否有任何想法、以便能够使电流校准正常工作? 此外、 校准("CC offset/board offset"、"current"和"voltage")似乎 未存储在非易失性存储器中、对吗? 提前感谢您。

此致、

Reza Ghaderi

 

以上屏幕截图和照片基于第一个电流校准选项(即"将2A 负载连接到 LOAD+/LOAD–")、而以下 屏幕截图和照片基于 第二个选项(即"或电流源至 LOAD–/电池包–")。 第二个选项对我们没有意义,但我们这样做是为了完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 www.ti.com/.../BQSTUDIO-TEST 上的最新版本的 bqStudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准值将存储在数据存储器(RAM)中。 导出 gm.fs 文件以保存值、然后通过导入应用、使用校准值重新初始化 bq27220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还尝试了最新的(测试版)版本、但没有发现任何差异。 其他用户在当前校准方面遇到了同样的问题、您可以通过 此链接看到。 但是、正如我们看到的、电流似乎 足够准确、没有必要进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实。 但是、文件 类型是"gg.csv"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电池类型为"LiPo 3.7V 3.000mA "。 为了生成 配置文件(根据 该链接)、我们需要设置以下参数:

    1. CellTermv =?
    2. ChemType =?
    3. FitMaxSOC%=?
    4. FitMinSOC%=?
    5. LearnSOC%=?

    我们已经看到了 这方面的讨论 (通过 这一链接),通过这一讨论,我们无法确保参数的正确值。 您能否告诉我们要为参数设置哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CellTermV 是系统将关断或电池数据表中较高值的终止电压、以较高者为准。

    ChemType=1

    FIT * SOC%是为测量进行学习/调整的 SOC 值/限值。 该范围必须是放电曲线上的"拐点"。 如果您不确定、请使用典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们     使用温度室根据"sluubf5.pdf"和"sluub45b.pdf"对室温范围内的平均高放电率进行了测量。 我附上了我们的设置的照片以及测量结果。 您能否告诉我们、我们可以将 Excel 文件中的哪一行视为包含端接电压的行(例如、第4278行、其中的电压为2889mV)? 根据电池数据表、我们的电池(即 CHAM18650)的放电截止电压为2750mV。 请注意、实际电池容量为5200 mA (当您 在3000 mA 中看到结果时)。

    e2e.ti.com/.../CHAM18650_5F00_roomtemp_5F00_highrate.log

    e2e.ti.com/.../CHAM18650_5F00_roomtemp_5F00_highrate.xlsx

    e2e.ti.com/.../CHAM18650_5F00_roomtemp_5F00_highrate_5F00_error.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    放电应继续、电压必须降至2750mV 以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    正如您在测量结果中看到的、由于错误772 (在"CHAM18650_roomtemp_highrate_error.log "文件中)、无法继续放电并获得电压2750mV。 此外、如前所述("CellTermV 是系统将关断时的终止电压或电池数据表   中较高的值。")、终止电压可能大于放电截止电压(例如、 行4278中的2889mV、 在电流 几乎降为零且照明灯熄灭的情况下)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    对于 GPCCEDV 工具、您将需要放电至电池终止电压、而不是系统终止电压。 如果您使用的是 EV2400、bqStudio 会在有负载连接到电池时执行此操作。 如果您使用的是自己的系统、则从其他来源为该系统供电以获取日志。

    请注意、当 CEDV 算法在电压曲线上检测到大约7%的充电状态"拐点"时、该算法最为准确。 如果您的系统永远无法达到该点、则精度会根据泄漏等而略微降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们连接了一个电子负载而不是目标板。 请查看所附的新测量结果。 如结果中所示、 电池容量 显示为3000 mA 、而实际容量为5200 mA 内腔 因此、我们无法看到实际充电状态为7%的位置。 您能否告诉我们 是否可以(通过 bqStudio)将容量更改为正确的容量? 我还附上了 bqStudio 接口的屏幕截图、在这种情况下 似乎 无法更改容量。

    e2e.ti.com/.../CHAM18650_5F00_hightemp_5F00_lowrate.log

    e2e.ti.com/.../CHAM18650_5F00_hightemp_5F00_lowrate.xlsx

    e2e.ti.com/.../CHAM18650_5F00_hightemp_5F00_lowrate_5F00_error.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    对于 GPCCEDV 工具日志、您只需要电压、电流和温度。

    在对正确的参数进行编程之前、电量监测计不会准确。 获得 GPCDEDV 结果后、您将尝试设置容量和其他参数。

    如果根据文档收集了日志、请提交日志。 EVM 是一种在此时为 GPCCEDV 创建日志的便捷方法、而不会出现任何其他情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我们 根据说明书准备并提交了封装的 zip 文件。 但是 、我收到了以下消息:

    "感谢您关注 TI 的 Gauging Parameter Calculator。
    处理报告时出错。 遇到的具体错误是:

    错误:计算失败、但未确定具体原因。
           请检查是否根据文档准备了所有文件。
           已通知支助人员"

    我 已附上提交的同一个文件。 您能 告诉我们该怎么做吗?

    e2e.ti.com/.../GPCCEDV.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样吗? 似乎与输入引脚的电压

    NumCellSeries=2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将  NumCellSeries 更改为1、并按预期执行计算。 我们的电池(即 CHAM18650)有两节并联电池(不是串联电池)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我们提交了封装的 zip 文件并 收到了 "sluubf5.pdf"中所述的 CEDV 系数。  

    我们的目标板上的 BQ27220遇到了问题。 该问题可能与 EDV2值有关。 EDV2的缺省值为3501、它看起来 高于预计值。 我已经附上了 我们从 TI 收到的 GPC 报告。 您能告诉我如何找到  EDV2、EDV1和 EDV0的正确值吗?

    e2e.ti.com/.../GPCCEDV_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    报告中的 GPC_DEDV.txt 提供了用于所有系数的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我是使用 BQ27220的该项目的项目经理。 我们看到 SoC 值从85%跳至7%、这是完全错误的。 现在、我们无法将原型发送给客户。

    Reza 要求提供 EDV2值。

    在  GPC_DEDV.txt 中、 仅设置了以下参数:

    EMF 3426
    EDVC0 68
    EDVC1 0
    EDVR1 1108
    EDVR0 632
    EDVT0 2850
    EDVTC 11
    VOC75 3935
    VOC50 3808
    VOC25 3752

    我没有看到 EDV0-2的值

    您能帮助我们并澄清我们的申请中有什么危害吗?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    如果您指的是"固定 EDV"0-2、则仅当您要指定自己的自定义值时才使用它。

    如果希望监测计找到最佳值、则设置[CEDV]([EVD_CMP])位并设置[FIXED_EDV0]=0

    有关更多信息、请参阅 TRM 第1.1.9节"CEDV 配置"