This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BQ79600EVM-030

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221637/bq79600evm-bq79600evm-030

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

向 Day 团队致敬、

这些问题可能是在未打开电源或未发出唤醒 BQ79600EVM-030评估板的命令的情况下出现的。

  一旦评估板连接到另一侧的 USB2ANY 设置、BQ79600EVM-030评估板上的绿色和红色指示灯都会同时亮起。

因此、唤醒器件、自动寻址和断电等命令不起作用。

很明显、它没有读取任何内容。

 

请尽快提供支持。

 

谢谢、此致

V·萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好,Vimal,

    感谢您与我们联系!

    请确认跳线已正确设置为电源设置和您将使用的通信设置。 您可以参阅 BQ79600评估模块用户指南中的"快速入门指南"部分。

    您还需要注意、在不打开电源并且不发送任何唤醒命令的情况下会发生该问题。 如果没有为5V 或12V 引脚提供任何电源、EVM 应该无法通电。 USB2ANY 引脚电缆连接最多只能提供3.3V 电压。 请检查在您的设置中是否还有其他东西为 BQ79600 EVM 供电。


    此致!
    费尔南多·多明格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午费尔南多好  

    按照指示、  检查了跳线、它们似乎放置正确。 除此之外、我不会为 BQ79600 EVM 设置提供任何其他电源。

    你方面有什么办法我应该尝试摆脱这种情况吗?

    它是紧急的,所以请帮助我.

    谢谢、此致

    Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vimal、您好!  

    很遗憾听到您仍然对 BQ79600 EVM 有问题。 我想多问一点有关您的问题。
    我的担心是、即使您未向 EVM 提供任何电压、器件也会通电。 那么、我想知道、在连接 USB2ANY 之前、12V 或5V 电源引脚(具体取决于您用于设置的引脚)上是否有任何电压或电流读数?
    此外、请确保您使用的电源提供正确为器件供电所需的电压和电流。 未正确供电可能会导致器件之间的通信出现问题。  

    此致!

    费尔南多·多明格斯