This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:Wuerth 线圈760 308 101 214:推荐使用充电器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ51013B, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215235/bq51013b-wuerth-coil-760-308-101-214-charger-recommendation

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ25180、、、 BQ25171-Q1

我们还希望使用 Wuerth 线圈760 308 101 214实现设计。 问题:哪些充电器可以正常工作? 我们的问题是许多充电器不工作!  如果有人推荐充电器就更好了。

此致- Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene:

    您是否有可以分享的以下信息?

    电池充电电压:
    电池充电电流:

    电池配置(?s-?p):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT 充电电压:4.2V

    BATT 充电电流:5mA

    电池配置:1s1p

    电池容量:16mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene:

    啊、我可能是误读的。 您是否在问 Qi 发送器? 任何经过 Qi 认证的发送器都应该能够正常工作。 经 Qi 认证的装置将标有 Qi 标识。  

    对于充电器、如果您不寻找电源路径、则也可以使用 BQ25180或 BQ2517X 系列中的器件。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、它应该起作用... 但事实并非如此。 因此问题是、此线圈和 bq51013B 在低电流(10mA)下真正使用哪种充电器工作? 有什么建议吗? 品牌、订单号?

    谢谢- Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene:

    我能够使用 BQ25171-Q1对此进行测试、而且我确实看到它可在低至10mA 的充电电流下运行。 您是否有原理图可在原理图的 BQ51013B 部分上共享?  

    查看我们提供的一些可对调试有所帮助的常见问题解答:  

    (+)[FAQ]无线电源 RX 线圈常见问题解答-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    [FAQ]无线电源 RX 的启动故障排除-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    安东尼·范