This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电终止后立即更改电池电压和放大器;电池是否已充满电?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221497/bq25606-battery-voltage-change-immediately-after-charge-termination-is-the-battery-fully-charged

器件型号:BQ25606

此图显示了 NCR18650 3400 mA 电池充电过程中测量的电池电压与时间的关系。

充电终止时、电池电压突然从4.2V 下降到接近4.1V。

一个单独的电量监测计在充电终止后指示电池立即处于92%的充电状态。

请说明在电池充满电之前为什么充电终止(至少根据电量监测计)以及电压为什么会如注释中所述下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您提供的图表明、从 BAT 引脚到物理电池端子的路径/布线上存在一些 IR 压降。 当充电终止并且电流减少到0A 时、不再出现该压降、因此 BAT 引脚上的电压立即从4.2V 降至4.1V。  

    在该设备上、当充电电流降至 ICHG 设置的5%时、充电终止。 为了使电池充满电(基于您的电量监测计)、您最好要尽可能减小从 BAT 引脚到电池组路径上的寄生电阻。 或者、您可以降低终止阈值以延长充电时间。 这将有助于达到电池的满电量、但这将需要降低充电电流。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的文档 显示了我们的电路板布局、其中的相关网以白色突出显示。 下面还提供了电池连接的照片。 从电池到 PCB 有几英寸长的导线。 该电池还包含一个保护电路。 到接地的负端子路径中有一个.01欧姆电阻与电量监测计相关、以下哪一项是导致该问题的原因? 在这种情况下、您希望看到我们报告的结果吗? 您是否可以建议相关网络上的最大电阻、以最大程度地减少报告的情况? 现在、我们还尝试了另一种电池、它在充电终止后得到了类似的结果。 请参阅充电周期结束时 显示电池电压随时间变化情况的曲线图。 红色= NCR18650GA 绿色= NCR18650B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 一般而言、VBAT 路径的 PCB 布线看起来良好。 参考测试设置的图像、将电池连接到 PCB 的小规程导线可能是 BAT 电源路径上电阻压降的重要影响因素。  

    鉴于这种情况,您是否希望看到我们报告的结果?

    根据到目前为止报告的所有内容、BQ25606按预期工作、结果符合以下理论:电池电压变化是 BAT 路径上的 IR 压降导致的。 为了确认根本原因是整个路径中的 IR 压降、请在充电期间尽可能靠近 BQ25606芯片测量 BAT 引脚的电压、并将该电压与电池端子上的电压进行比较。  您还可以检查是否仅通过从电池到 PCB 的导线出现显著的压降。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。 请参阅随附的新测量值和注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在电池充电时获得更多数据、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些意见是预期提出的。 当没有充电电流时、电池端子和 IC BAT 引脚之间应存在约0伏的电压差。 然后、在为电池充电时、由于 IR 压降、在 IC 上测得的电压将高于电池端子上的电压。 电压差将随着充电电流的增加而增加。  

    对于终端处的附加数据测量、您会说"它在达到4.2V 之前终止。" 请注意、电池电压调节规格为+/-0.5%、IC 只能检测 BAT 引脚处的电压。 基于此、测量值处于4.2V 调节电压设定值的合理范围内。  此外、对于最精确的直流电压测量、我建议使用万用表而不是示波器。   

    根据您提供的所有信息、充电器正在按预期运行。 除了我之前关于确定是否降低终止电流的建议外、不需要在充电器 IC 上进行其他配置调整来避免出现您观察到的行为。  

    此致、

    加勒特