This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180YBGR 器件在使用3.7V 电池时无法正常运行

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209235/bq25180ybgr-device-not-working-with-3-7v-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25180BQ25620

您好!

希望您的行动顺利。

我们在设计中使用了以下器件

用于电池充电的 BQ25180YBGR

 用于电量监测计的 BQ27220YZFR

用于3.3V 降压/升压转换器的 TPS630250RNCR

现在、在使用  BQ25180YBGR 的3.7V 充电器电池输出的操作器件放电 至0.8伏时存在偏差问题、但在使用3.2伏充电器电池时、 BQ25180YBGR 输出 正常。

我们通过另一个条件进行测试:在降压/升压 IC 之后未连接负载、则电路在(3.2V 和3.7V)额定电压电池中均能正常工作。  

请查看下面的示意图连接屏幕截图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    欢迎使用 E2E!

    Unknown 说:
    使用3.7V 充电电池输出的  BQ25180YBGR 放电 至0.8伏[/报价]

    您能详细说明一下吗? 您是否意味着您有3.7V 的电池、可放电至0.8V? 或者是否是 SYS 引脚上的电压放电至0.8V?

    Unknown 说:
    3.2伏充电电池 BQ25180YBGR 输出 正常。

    该电池的电压是否为3.2V? 在这种情况下、您是否存在 VIN?

    我们测试时遇到另一个条件时、当我们在降压/升压 IC 之后未连接负载时、则电路在两个(3.2V 和3.7V)额定电压电池中均能正常工作。  [/报价]

    您的降压/升压 IC 预计从 BQ25180 SYS 引脚拉取多大的电流?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    SYS 引脚放电至0.8伏。

    2.没有 VIN,但我们用另一个电压为3.2的电池进行测试。 使用3.2伏电池设备的工作原理。

    3. 400mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当3.7v 电池连接到 VBAT 引脚时、VIN 未施加器件无法工作、但在相同条件下、应用 VIN (5V USB) 2秒并移除、然后器件与电池一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    电池的容量是否存在差异? 如果唯一的不同之处是电池、这听起来像是指向另一个电池作为可疑部件。

    当3.7v 电池连接到 VBAT 引脚时,VIN 未应用设备无法工作,但在相同条件下应用 VIN (5V USB) 2秒,然后删除设备,设备才能与电池配合使用。

    电池在这里充电吗? 当存在 VIN 时、SYS 上的电压是多少?

    听起来3.7V 电池无法处理它。 它是不是偶然的旧电池?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓄电池不是可疑部件、因为我们已检查另一个新蓄电池的同一问题。

    当连接 VINS 时、系统上显示4.7伏

    我们检查了新的电池、同样的问题也会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    好的、很有趣。 当您看到此行为时、您能否共享 SYS、BAT 和 VIN 波形?  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的图像。

    在所有引脚 SYS、BAT 和 VIN 上具有相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    抱歉、我应该更清楚一点。 您能否在执行以下操作时提供波形:

    当3.7v 电池连接到 VBAT 引脚时,VIN 未应用设备无法工作,但在相同条件下应用 VIN (5V USB) 2秒,然后删除设备,设备才能与电池配合使用。

    您是否还能分享电池是否正在充电?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您能否共享 SYS_MODE 01强制 BAT 电源的源代码?

    电压电平低于60毫伏。

    电池- 3.7V

    VIN 0伏

    SYS-0.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    源代码是将 i2c 寄存器写入0xA 以将 SYS_MODE 位设置为01。 我不熟悉系统代码可能如何在 I2C 中使用、但下面提供了一些参考代码、可能会有所帮助:

    #include "StdPollI2C.h"

    #define BQ25180_ADDR (0x6A)
    #define BQ25180_STAT0 (0x00)
    #define BQ25180_STAT1 (0x01)
    #define BQ25180_FLAG0 (0x02)
    #define BQ25180_VBAT_CTRL (0x03)
    #define BQ25180_ICHG_CTRL (0x04)
    #define BQ25180_CHARGECTRL0 (0x05)
    #define BQ25180_CHARGECTRL1 (0x06)
    #define BQ25180_IC_CTRL (0x07)
    #define BQ25180_TMR_ILIM (0x08)
    #define BQ25180_SHIP_RST (0x09)
    #define BQ25180_SYS_REG (0x0A)
    #define BQ25180_TS_CONTROL (0x0B)
    #define BQ25180_Mask_ID (0x0C)

    void I2C_write(uint8_t deviceAddress, uint8_t registerAddress, uint8_t registerData){
    uint16_t Error;
    Std_I2C_P_TX_Single(deviceAddress, registerAddress, registerData, &Error);
    }

    void BQ25180_init_all(){
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_VBAT_CTRL, 0x46);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_ICHG_CTRL, 0x5);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_CHARGECTRL0, 0x2c);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_CHARGECTRL1, 0x56);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_IC_CTRL, 0x84);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_TMR_ILIM, 0x4d);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_SHIP_RST, 0x11);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_SYS_REG, 0x44);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_TS_CONTROL, 0x0);
    I2C_write(BQ25180_ADDR, BQ25180_MASK_ID, 0xc0);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢代码的编写。

    我们在数据表中找到了一个范围。  

    VbatPOR - 仅电池加电电压、VBAT
    上升最小值(3.08V)最大值(3.46V)。 如果我们使用3.08v 至3.46v 电池设备工作正常。

    但我们需要在最高3.7V 的电压下为器件供电。 请建议我们如何执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    如果3.7V 是电池的范围、器件将通电。 VBATPOR 线路是针对该阈值的阈值和容差。 尽管显示最大电压为3.46V、但器件仍会以3.7V 的 VBAT 供电。  

    如果还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们仍然无法使用电池操作器件。

    我们直接在 VIN 引脚上应用了电池、然后器件工作正常、但当 BAT 引脚上进行电池连接时、器件无法上电。

    我们需要为仅电池运行模式配置 IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    应该无需进行配置即可仅使用电池运行。 如果电池高于 BUVLO、则器件将为 SYS 供电。  

    抱歉、我应该更清楚一点。 您能否在执行以下操作时提供波形:

    当3.7v 电池连接到 VBAT 引脚时、VIN 未施加器件无法工作、但在相同条件下、应用 VIN (5V USB) 2秒并移除、然后器件与电池一起工作。

    您是否还能分享电池是否正在充电?

    [/报价]

    您能否在执行以下操作时提供波形? 在提供的波形中、我没有看到 VBAT 电压。 我希望波形显示的电压从0变为大约3.7V、以及 SYS 等其他波形。  

    您是在所有电路板上还是仅在单个电路板上看到该设计吗? 您是否能够通过 I2C 与器件通信?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    所有板都存在问题。

    我们发现有一些观察结果、如果我们将电池放电电流限值更改为1500mA、则表示它可以正常工作。

    您能否提供任何设置了1500mA 默认放电电流的其他器件型号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    我需要查看是否有默认为1500 mA 的器件。 是否在能够写入任何寄存器设置之前看到过此情况?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、在设置电阻后、我们可以在器件中使用额定值更高的电池。

    但我们需要每次都写入电阻器。 它没有存储在 IC 中、每次电池电源复位时都会显示默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    您能否提供要配置的寄存器设置?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下寄存器设置。

    0x00:81
    0x01:0
    0x02:0
    0x03:66
    0x04:4F
    0x05:2c
    0x06:96
    0x07:87
    0x08:4d
    0x09:11
    0x0A:40
    0x0B:0
    0x0C:c0

    我们已更改了 快速充电的 ICHG_CTRL 寄存器、但未获取充电速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    看来 TS/MR 引脚是悬空的。 我在原理图中注意到、您似乎打算将其连接到电池 NTC。 是这样吗? 是否有任何元件连接到此引脚? 如果没有、请务必将 NTC 连接到此引脚。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS/MR 引脚不是悬空的、与电池 NTC 相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    在这种情况下、TS/MR 上的电压明显高于预期、并会跳变 TS_OPEN 阈值。  我猜您没有插入电池、这是真的吗?

    如果电池充电器具有更高的默认 BATOCP、我认为 BQ25620的 BATOCP 电平更高、为6A。 您是过多还是在寻找与 BQ25180类似的器件?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已通过 TS/MR CONNECT 和 whitout TS/MR 对这两个问题进行了检查、但没有任何结果。

    是的、我们需要高达1.5A 的放电电流 IC。 因为 Ic 在起始周期中会产生高达1.5A 的尖峰。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    您可以测量 TS/MR 引脚的电压吗?  

    您是否已了解 BQ25620?

    此致、

    安东尼·范