Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25620
您好!
希望您的行动顺利。
我们在设计中使用了以下器件
用于电池充电的 BQ25180YBGR
用于电量监测计的 BQ27220YZFR
用于3.3V 降压/升压转换器的 TPS630250RNCR
现在、在使用 BQ25180YBGR 的3.7V 充电器电池输出的操作器件放电 至0.8伏时存在偏差问题、但在使用3.2伏充电器电池时、 BQ25180YBGR 输出 正常。
我们通过另一个条件进行测试:在降压/升压 IC 之后未连接负载、则电路在(3.2V 和3.7V)额定电压电池中均能正常工作。
请查看下面的示意图连接屏幕截图。



提前感谢。