This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714 VCC 似乎短路电容

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220827/ucc27714-ucc27714-vcc-seems-short-circuitcharg

器件型号:UCC27714

您好!

我设计了充电器的原理图和 PCB。 其中我使用了 PFC、然后是相移全波桥式整流器。 在此 PCB 中、PFC 可以正常工作、但对于 H 桥、我使用 UCC27714控制 H 桥的 MOSFET。 当我有 VCC_PFC 和 PWM 信号时、I VCC_PFC (尺寸为12V)在检查短路测试时降至几 mV、VCC_PFC 和 GND 不会发生任何短路。 由于同样的 VCC_PFC 将进行 PFC 和 PFC 工作、但当我连接 H 桥板时、PFC 也会停止工作

您能审查一下我的设计并提供建议吗?  

 在测试时、我不为 P1提供任何电源。 我首先检查 MOSFETs.e2e.ti.com/.../5557.PCB_5F00_Project.pdf 栅极上的脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Faiz:

    虽然测试中的内容并不十分清楚、但听起来当您连接 VDD 的半桥偏置电源时、偏置电源会过载。 半桥 VDD 电路可能出现故障。

    您是在仅使用低电压偏置进行此测试、还是在向动力总成施加高电压的情况下进行测试? 我看到有一个数字隔离器为 UCC27714驱动器输入端提供信号优先级。 需要注意的一点是、在上电时序控制期间、在隔离器的偏置启动时、某些数字隔离器不保证低电平。 这会导致栅极驱动器出现意想不到的高输入、当然、还会给动力总成带来严重的压力。

    如果可能、请确认控制信号和栅极驱动信号、仅在控制器和驱动器由偏置电源供电的情况下、而不是在高电压下、以确认正确运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    首先、我使用 RDK-840Q 模块生成 VCC_PFC。 我仅使用低电压偏置进行测试、未在395V 的连接器 P1上施加高电压。 目前、我的 MCU 有隔离器的使能控制引脚。 但 VCC_PFC 不受控制。 它直接连接到 UCC27714 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Faiz:

    目前尚不清楚仅施加低压偏置和控制信号会导致 UCC27714发生故障的原因。 您是否可以分享设计原理图? 如果您不想在公共论坛上显示,您可以请求好友,这将允许私人对话和文件共享。 如果您突出显示我的姓名、选项应该会显示、用于联系或友谊请求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第一封邮件中附上了 pdf。 请使用此链接进行检查  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5557.PCB_5F00_Project.pdf

    我也给你发送了友谊请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Faiz:

    如果 UCC27714的 VDD 过载或短路、则 PFC VDD 上的其中一个器件发生故障、或者电路板组件可能短路。

    如果一个器件在加电期间因某种原因而损坏、请尝试更换 UCC27714器件。 移除 UCC27714器件后、继续并再次施加偏置、以查看 UCC27714驱动器是否导致了此问题或电路板上的其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 UCC27714器件并对其进行了测试、电路板上没有短路。 此外、即使连接了 UCC27714 IC、12V 也能保持良好、但当脉冲开始进入时、12V 会过载。 它可以即时将12V 电压降低到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Faiz:

    听起来 UCC27714可能损坏、导致输出开始切换时电流过大、或者 MOSFET 栅源极间存在低电阻故障、导致驱动器输出的平均电流过大。

    请确认 MOSFET 栅源极电阻不是低电阻、同时更换 UCC27714。 您能否提供您看到的行为的示波器图?

    在尝试启动时绘制 VDD、驱动器输入和驱动器输出、以查看在 VDD 完全下降之前是否有任何驱动器输出。

    此致、