This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:LM22673 (TO-263)的 ψJT 值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22673, LMQ66430, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219715/lm22673-jt-value-of-lm22673-to-263

器件型号:LM22673
主题中讨论的其他器件: LMQ66430TPSM63603

大家好、


我们有一个关于 LM22673热寄存器的问题。 我们是否有 ψJT 的 LM22673TJE-5.0/NOPB(TO-263)?

此致、

森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将联系我们的产品团队。 这是一款非常旧的器件、因此我不确定我们是否会获得这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们从未对该参数进行描述、或者无法找到该参数。

    如果客户需要为其 DCDC 使用此参数、我建议他们从我们的较新器件中进行选择、例如:

    LMQ66430

    LMR54430

    TPSM63603。