This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:最大功率限制

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222196/bq25792-max-power-limitation

器件型号:BQ25792

团队成员

对于45W 以上的应用、不建议使用 BQ25792。 该限制是否来自降压/升压转换器的内部 MOSFET? 选择45W 系统意味着可能会将输入电流加倍、因为它是充电功率和系统功率的总和、因此降压/升压转换器上的功率要求为90W。 如果系统 仅在使用电池电源的情况下工作(我的意思是不同时充电)、则也可以在超过45W 的功率下使用 BQ25792、对吧?

最大持续放电电流为6A、当没有可用的同步充电和输入源时、这对于4S 电池是否仍然有效?

我无法从 BAT 到 VSYS 找到 FET 的 RDS (ON)电阻值。 放电时用于热计算。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    最大输入电流限制为3.25A、使用24V 输入源时、理论上可以实现。  但是、IC 封装会变得过高、并强制转换器进行热调节、从而降低输入电流以防止损坏。

    当没有充电或输入源可用时、最大放电电流为6A。

    BATFET 的 RDS 如下:

    此致、

    杰夫