This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:当电池仍具有~20%的电量且电压远离端子电压时、SoC 变为1。

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221987/bq27427-soc-goes-to-1-when-the-battery-still-has-20-charge-and-voltage-is-far-from-terminal-voltage

器件型号:BQ27427

我配置了以下参数:

化学成分:1202 (4.2V)、设计容量:6500、设计能量: 24050、端子电压:3000、负载模式:0x83 (电源/接收器14sec)

我还必须反转增益参数的符号(如另一个主题中所示- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215460/bq27427evm-misbehaving-stateofcharge)

已插入充满电的电池。  施加1500mW 的稳定负载。  

SoC 按预期从99开始、然后缓慢、稳定地变为1。 当电压为3570mV 时、它达到1、这与配置的3000相差甚远。 在电量监测计报告 SOC 值为1后、系统会保持工作许多小时。

我可能会做错什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否运行了学习循环? 在精确测量之前、监测计必须学习化学容量和电池电阻。 开始放电时、充满电容量和剩余电量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有运行学习循环。 BQ27427的文档未提及它、而我发现的其他文档则表明仅需要 对默认的化学配置文件进行微调。 我将运行学习循环、然后返回给您。

    以下是放电开始时的完全充电容量:

    StateOfCharge:99、电压:4149、剩余容量:6040、fullChargeCapacity:6102

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过早观察到0% SOC 的原因是 FCC 为6102mA 十六进制 这明显小于6500mA 十六进制 我假设您相应地设置了 Design Capacity 和 Design Energy。

    测量仪表开始时的化学容量= Design Capacity。 这在子类状态下报告、Qmax = 16384 [num]。 Qmax[mAh]= Qmax[num]* Design Capacity / 16384。

    电量计通过运行一个从满(=由充电电压、收尾速率和温度给出)到空(=由负载模式/选择、终止电压和温度给出)的放电仿真来确定 FCC。 它使用电池电阻(默认来自内置 ChemID、按默认设计容量和设计容量进行缩放)和 QMax (默认为设计容量)。 在您的情况下、它可以确定6102mA 每天充满电后电池电压降至终止电压(您的设置)以下。 如果负载预测配置正确且温度测量正确、并且与实际从电池中取出的电量相比、监测计报告的电量要少得多、我建议让监测计在学习周期内测量 Qmax 和电池电阻。