This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:无法读取电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221884/bq27220-not-able-to-read-current

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我尝试读取 Current、但当读取 Current ():0x0C 和0x0D 时、其显示为0mA。

请显示以下屏幕截图以供参考。

BQ27220 0x08:f
BQ27220 0x09:D
BQ27220 0x0C:0
BQ27220 0x0D:0
BQ27220 0x0C:f
BQ27220 0x0D:D
BQ27220 0x7A:ff
BQ27220 0x7B:ff
BQ27220 0x24:0
BQ27220 0x25:0
BQ27220 0x30:68
BQ27220 0x31:10
BQ27220 0x32:C8
BQ27220 0x33:0
BQ27220 0x1E:18
BQ27220 0x1F:fc

请帮助我如何读取电池电流。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    我建议首先查看 bqStudio、然后再对读数进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以连接并检查定制电路板上的 bqStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 确保断开主机 uC (I2C 主机)的连接、并将 EV2400中的补丁应用到 SCL/SDA。