This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:设计咨询

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222139/lm5069-design-inquiries

器件型号:LM5069

您好!

我的客户正在设计下面所示的 LM5069。

 -输入电压:+44V(Max+53V )/典型电流: 2.8A /限流: 5A 典型值

1.他们正在考虑将 RQ5从 IPB033N10N5LF 更改为 MCB180N10Y。

   e2e.ti.com/.../Q1_00B3B4CC88D480ACA0D15F00_MCB180N10Y.pdf

   请告知使用 MCB180N10Y 时是否存在任何问题。

2.他们试图创建从 TI.com 下载的 LM5069设计计算器(修订版 D)文件、但无法验证 Excel 文件的内容、如下所示。

    请告诉我们如何使 Excel 文件的内容看起来正常。 您能否提供客户的用例示例?

e2e.ti.com/.../3073.snvu050d.zip

 

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请将第22行和第23行设置为是。 它使设计计算器能够用于 SOA 裕度验证

    此致、

    勒凯什