This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在 PTCH 模式下读取状态

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221511/tps25750-reading-status-in-ptch-mode

器件型号:TPS25750

是否可以在 PTCH 模式下通过 I2C 读取插头检测状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件处于补丁模式时、无法直接读取插头检测状态、因为您只能读取哪些寄存器。 但是、您可以读取 INT_EVENTX (0x14)寄存器位13:12以读取 PlugEarlyNotification。 有关更多信息、请参阅主机接口技术参考手册!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的及时响应。

    位13:12列为"保留"。

    您是否在指位11?

    是否仅在去抖期间设置此位(持续数十毫秒)?

    我已经尝试在 PTCH 模式下读取它、但它始终返回0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的闵星

    是的、很抱歉第11位。  

    该寄存器将具有一些限制。 我们在 INT_EVENT 寄存器中所做的最多操作是准备好获取补丁、其他操作则没有完成、因为没有良好的配置。 因此、您将无法 在 PTCH 模式下读取插头检测状态。

    此致、

    布兰登