This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:更换 LT8301ESS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222180/lm5155-replace-lt8301ess

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5157-Q1

您好  

请帮助提供替换 LT8301ESS 的替代方案

符合 AEC-Q100标准的反激式产品规范要求:

14-30V 输入

5V 输出、

1.5A

7.5W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    没错、LM5155将是很好的选择。  

    如果首选转换器、LM5157-Q1也是不错的解决方案。

    此致、

     斯特凡