This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62865:启动后的 VSEL/MODE

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222162/tps62865-vsel-mode-after-start-up

器件型号:TPS62865

您好!

这只是确认、我的理解是正确的。

我们可以通过 R 设置 VOUT、在 POR 时对该 R 上的 V 进行采样并对 VOUT 进行编程、然后我们可以驱动/更改它、以根据需要强制 PWM 或 PFWM。

我的理解是否正确?

提前感谢

韩语

温琴佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    确切地说、我们称之为 R2D 读数。 它在启动时发生。 您可以参阅 数据表的第8.4.3节 以了解更多详细信息。

    以下波形显示了以下条件下的模式变化:

    输入电压、3.3V 输出电压、0.9V 输出电流、0A

    以下应用手册的第5节详细介绍了此多功能引脚。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf

    如果您有其他问题或具体用例、请告诉我。

    此致
    纳尔逊