This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:TPS62065的电流限制机制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217881/tps62065-the-current-limit-mechanism-of-tps62065

器件型号:TPS62065

BU 团队、您好、

我有关于 TPS62065电流限制的一些问题:

由于电流限制、高侧管在关闭后何时再次打开? 我注意到上下管的 Ilimit 是一样的。   当低侧电流低于 ILLIMIT 时、高侧管是否立即打开? 还是有延迟? 谢谢。


此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    预计会有延迟。  下一个周期再次由关闭低侧 MOSFET 整流器和打开高侧 MOSFET 开关的时钟信号发起。

    我很好奇、您为什么对这一延迟感兴趣。 这是否会影响您的应用?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的支持。

    下一个周期再次由关闭低侧 MOSFET 整流器和打开高侧 MOSFET 开关的时钟信号发起。

    关于:此时时钟信号是否仍为3MHz?  并且低侧的电流必须小于 Ilimit。 因为两个 MOSFET 的 Ilimit 是相同的。 因此、这仅相当于高侧 MOSFET 提前关断、周期不发生变化。 对吗?

    我很好奇、您为什么对这一延迟感兴趣。 这是否会影响您的应用?

    回复: 我客户的客户使用了我客户的产品、我客户的产品使用了我们的器件、这似乎触发了短路保护。 因为我帮助客户解决问题。 TPS62065短路保护机制的原理对于 这种情况非常重要。 顺便说一下、我的客户与 TI 签订了 NDA。 谢谢。

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    此时时钟信号是否仍为3MHz?  [/报价]

    可以。

    低侧电流必须小于 ILLIMIT。 因为两个 MOSFET 的 Ilimit 是相同的。 因此、这仅相当于高侧 MOSFET 提前关断、周期不发生变化。 对吗?

    一旦达到 HSFET 电流限值、HS 电流限制比较器就会关断 HSFET。  在一个死区时间后、LSFET 被打开。 电感器电流逐渐下降、低侧电流限制比较器会检查电流是否降至低侧正向电流限制(I_LIMF)以下。 在此器件中、两个 FET 电流限制是相同的。 在此期间、HS 中没有电流流动。 只有在接收到下一个时钟信号之后、HS 才会再次开启、即使电流降至 LS 限制以下也是如此。 LS ON 和 HS 再次开启显然存在延迟(可变);这取决于达到的峰值电流值、内部电路、所选的电感器等。

    该器件具有 折返电流限制功能。  一旦在过载或短路条件下达到开关电流限值并且输出电压降至标称输出电压的1/3以下、就会启用折返电流限制。 在这种情况下、开关电流限值被减少至标称值 I_limf 的1/3。

    由于在启动期间启用短路保护、因此该器件在输出电压超过标称输出电压的1/3之前、不会提供超过其标称电流限制 I_LIMF 的1/3的电流。 当负载连接到用作电流阱的转换器输出时、需要考虑这一点。

    这有什么用吗?

    似乎触发短路保护

    我们可能需要以不同的方式看待这个问题。 您能否分享显示此 SC 条件的原理图和所有示波器图?

    启动时是否触发 SC 保护?

    客户是谁? 为什么他要使用旧零件进行新设计?

    我建议考虑我们的一款较新器件    ,如 TPS62825或 TPS62851x,其传播延迟是为较新的器件指定的。

    此致、

    费宾

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    有任何来自您的更新吗?

    您是否需要有关该主题的进一步支持?

    此致、

    费宾