This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:可以编辑多少 Webench 设计?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218231/webench-power-designer-how-much-can-you-edit-a-webench-design

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS53647

我很想念旧的 Webench 应用、在这个应用中、您可以在原理图编辑器中对设计进行完全定制。  我想能够真正去充满弗兰肯斯坦和试验不同的设备。

我正在从事基于 TPS53647的设计、确实想尝试设置输入和输出的滤波电容器、不同的电感器、不同的功率级器件、甚至在 TPS53647和 TPS54667之间进行交换。

无法在当前工具中执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。  

    Unknown 说:
    我正在从事基于 TPS53647的设计、真想试试输入和输出端的滤波电容器、不同的电感器、不同的功率级设备

    我不确定我是否完全理解。 不过、如果您单击无源组件、则可以从列表中选择替代器件并重新仿真。

    Unknown 说:
    在 TPS53647和 TPS54667之间交换。

    无法在原理图编辑器中交换特定器件的器件。 以便保持相同的外部元件。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要我们的进一步支持?

    如果没有、我要关闭该主题。

    此致、

    费宾