请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 您好、请告诉我 tps61288的最大输出电流
VIN=3伏(锂离子电池)
在两个输出可调值上
输出电压 1 = 5V
输出电压 2=12V
另外、还请告诉我它的热安全值、以实现平稳运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 zuhalb、
目前、中国团队正在劳动节假期、直至周三、导致响应出现延迟。
要计算最大输出电流、请按照以下应用手册操作: 升压转换器功率级的基本计算(修订版 D)
此致、
布里吉特