This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:源极电压(Vin)电压尖峰的滤波器建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218692/tps63060-filter-suggestions-for-source-voltage-vin-voltage-spikes

器件型号:TPS63060

您好!

~在4伏系统中使用 TPS63060、当在100 μ V 400mA 之间的负载下对该器件进行调谐时、会在电源(Vin)线路上产生电压尖峰。 使用的电路与第"9.2节典型应用"的数据表类似、具有电压选择组件的差异以产生一个4伏输出。 下面是两种版本的源(Vin)测量图:Vout 处无负载和 Vout 处有40 Ω 负载(100mA 负载)。 此器件上未连接任何其他电路。

对于用于处理这些电压尖峰的源极侧适用(EMI)滤波器、您有什么设计或建议吗?

提前感谢您的帮助!


探头因数10x -负载- 0.0A - 0 Ω



探头因数10x -负载- 0.1A - 40 Ω



探头因数10x -负载- 0.1A - 40 Ω-特写

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    首先、我们应确保探头获得的尖峰是真实的尖峰、因为您的电路板和探头之间会有一些噪声耦合、但它们不是真正的尖峰。

    请 在此测试中为探头或同轴电缆使用最小的环、这样您获得的噪声将非常接近真实的噪声。

    总之、对于这个高频噪声、我认为一种简单的方法是制作一个小的磁珠。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们考虑了与所考虑的探头耦合、这在本例中应该不是问题。 我们反复检查了使用外部时钟连接 MCU 来提供电源的情况、也可以在外部时钟电路中看到这些尖峰(请参阅下图)。 我们的想法也是使用串联磁珠、我们希望 TI 可以牢记更有效的解决方案或对此具有类似的经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    明白了、我认为这取决于您的系统以及 滤波器可接受的效率、尺寸和成本。

    无论如何、对于这种高频噪声、除了上述磁珠之外、有许多有效的方法来处理。 您可以通过在输入端添加一个额外的极点。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。 "在输入端通过 Resiter 添加额外的极点"这句话是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    目前、中国团队正在劳动节假期至周三(含周三)。 我预计 TAO 意味着输入电容器之前的输入端有一个电阻器。

    此致、
    布里吉特