This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于为4节电池充电的 PD USB 控制器20V 电压

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TPS25750, BQ25790EVM, BQ25790, TAS6422E-Q1, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220859/pd-usb-controller-20v-to-charge-4s-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25790EVMBQ25790、BQ25792 、TPS25750、TAS5825P、 TAS6422E-Q1TPS65988

您好!

我正在寻找一个组件,为我的扬声器充电 配备了4S 18650 3C 电池和 USB PD 20V 电源。

我需要 输出5V 的 USB 数据(充电和连接手机或 iPod ),我需要两个 USB (连接 手机充电期间)。

为此、我看过了 USB PD CHG EVM 01和 BQ25790EVM。  

这两者之间的区别是什么,你告诉我什么?

非常感谢。

多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    USB_PC_CHG_EVM_01有一个 TPS25750 USB PD 控制器(用于连接 USB-C PD 端口)和 BQ25790 (WCSP 封装)或 BQ25792 (QFN 封装)用于为电池充电。  当没有 USB-C 可用且 BQ25790处于 OTG/反向模式运行时、BQ25790可以向其输入提供电压、 TPS25750团队需要在从20V USB-C 电源充电时回答端口控制器的5V 可以提供的电流。  可能需要一个5V dc/dc 转换器来支持手机和扬声器的同步连接。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的这个解释。 我需要1A 5V 的电压慢慢充电手机作为一个小移动电源.

    但我不知道两者是否可以同时使用两个端口(20V 输入和5V 输出、带数据连接)。

    此致、

    多里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    我是 USB PD 团队的一员、您能详细说明您对 USB PD 的需求吗?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    是的、当然可以。 我正在使用高端扬声器主板。  

    扬声器将由一个4s1p 电池3C 和四个18650电池供电、电压为14.8V (在放大器之前、电源升压到30V)。

    放大器是 TAS6422E-Q1和 TAS5825P (因此我需要大约10A 的电流、这就是我需要3C 电池的原因)。

    我们需要两个 USB c 端口、能够在20V 电压下充电(例如使用 MacBook Pro 充电器)、通过5V 1A 电流和数据供电以及连接手机或 iPod。

    充电过程中应该使用扬声器、所以需要由芯片负责管理充电和放大器的供电。

    您还有其他问题吗?

    此致、

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    要获得14.8V 和10A 的充电电压、您需要 USB-EPR 3.1 PD、使电压和电流更接近100W 以上。 TPS25750当前不支持 EPR 系列、仅限 SPR。

    我们还提供双端口器件、可在其中控制两个 Type-C 端口。 20V 输入、使用另一个端口上的5V 1A 输出进行充电是可行的解决方案!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我不需要在10A 电流下充电、这只是电流检测的最大值。 恒定消耗量近似为800mAh。

    那么、对于某种芯片、您有什么建议呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    我推荐适用于该应用的 TPS65988! 这是具有集成拉电流和灌电流路径的双端口 USB PD 控制器、最高可支持 USB3!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的答复。 您是否推荐我的  BQ25790与 TPS65988或其他 BQ 结合使用?

    您是否有 建议我使用 TPS65988和 BQ 芯片的典型原理图?

    非常感谢。

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    Jeff 是 BQ 器件的专家、但是的、TPS65988会与 BQ25790配合使用。

    您可以参考 USB-PD-CHG-EVM–1、以将 TI PD 控制器与 BQ25792配合使用、但此参考设计使用 TPS25750、而不是 TPS65988。 目前、我们没有任何 TPS65988和 BQ25790的参考设计。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    非常感谢您的所有回复。

    祝您度过美好的一天!

    多里安