This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16411自动重试?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061, LMR23630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217180/tps1641-tps16411-auto-retry

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS54061LMR23630

您好!

是否 TPS16411为自动重试类型?

我将 EVM 中的 TPS16412更改为 TPS16411。 对我来说、这种行为是自动行为模式、组织 TPS16410是闩锁。
或者我在这里有错误的理解吗?

此致、

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Martin:

    感谢您的联系!

     表中的描述正确。 测试条件是什么? 您能否分享输入电压、输出电压、输入电流和 FLTb 的测试波形以供查看。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    我的应用需要24V 电压
    1.in EVM 套件文档湿马输入电压的描述为10.8至28V

    我认为这是我的第一个错误、我认为使用24V 电压是可以的。 在 S2释放时启动没有问题。 但再次按压和释放无法在24V 电压下正常工作。
    我必须将输入电压降低至~21V 以下。 所以我很清楚为什么自动测试不起作用。 现在、如果 PLIM 为高电平、TPS16410和 TPS16411具有相同的恢复功能。

    2.我使用 TPS16411进行了相同的测试(替换为 U2)。 VIN2连接到 J9-1。 Q1被绕过。 如果 PLIM 为高电平或 I 短接 Vout2至 GND、则自动恢复行为与 TPS16410相同。 无锁闭。
    因此"闭锁"仅用于热关断以及将 Vout 短接至 VIN?
    当 VIN 与 Vout 之间多次短路且存在中断时、我可以再次打开 PLIM、但 FLT 将保持低电平。 这是否为预期行为?

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我将在星期四之前回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    1、关于通道1、如果您将 FLT 上拉电阻替换为高值、比如100K、您将看到它即使在开关按下和释放时也能在24V 下工作。

    2.现在关于通道2,  

    使用的负载类型是什么?

    它不看起来该器件正在重试、因为重试间隔应更短。 您选择了多少 PDLY? 重试时间应为8*tpdly。  

    您能告诉您在通道2上使用的所有跳线位置吗?

    另请分享器件标识。

    您是否还可以共享 EVM 图像?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C10更改为22nF (现在与 C2相同)

    1.昨天的测试使用了电子负载模式 CR (第二张图片)

    2.立即采用老式的电阻负载进行测试

    此负载消隐时间为54ms -正常、功率限制持续时间108ms -正常

    自动重试8x = 433ms 正常、因此电子负载不适合测试  

    我认为这是可以的。

    因此、TPS16411的"闭锁"仅用于热关断以及将 Vout 短接至 VIN (使用真正的电阻负载和更强的电源)?

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    1 . 对于任何电子保险丝、我们不建议在执行电流/功率限制测试时使用 CC 负载。 因为电流限制和 CC 负载中的电子保险丝类似两个不同的串联电流源值、因此会产生意想不到的结果。

    2. TPS16411是否会无限期重试? 即使 FET 由于功率限制持续时间到期而关闭、它也应该锁存。 让我检查一下这个。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    我现在使用实际的硬件负载进行了测试(输入电压可能是10V-26V、最大值 1A、采用 LMR23630和 TPS54061的 TPS26600)、在 EVM 上同时 使用 TPS1641x、并且保险丝在几秒钟后将关断。  我无法看到超出了限制。 VIN、Vout 和 EN 似乎正常。 电流纹波约为100mA 且 f=2kHz。 如果我在0.25A 和0.3A 之间以更高的频率(~100Hz)进行电子负载开关测试、我会看到相同的行为。 (Rplim=255K、Riocp=7K32)

    你有什么想法吗? 使用输出电容器会更好一点、但没有解决问题。 我们是否需要 C6 (EVM DNP)?  
    各种延迟也无法解决问题。

    此致、
    马丁

    带24V 电源:

    在12V 电压下启动,无重试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    让我们一步一步地进行。 让我们首先调试为什么要重试锁存器型号。 它应该闩锁。

    您是否可以将 TPS16411放置在通道1上并重复功率限制测试? 让我们看看它是否在两个通道上重试。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    最早可以在下周二进行脱焊。 实际上、在更改之前、我希望使用原始组件执行进一步的测试。 这是可能的吗?  
    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否能尝试将负载开关频率增加到15kHz 以上? 我想这可能与此相关。 在较高的频率下、我们应该不会看到关断。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    当 VIN1=12V (EVAL TPS16410、ILimit 2.23A、PLimit=38W)时负载变化为0.2A 至0.3A 时、电子保险丝在负载变化频率介于~50Hz 和~4kHz 之间时关断。 此测试用例中使用了较低和较高的频率。   

    问题在于、我们的负载已经完成了智能终端(处理器、显示屏、接口)、因此我们对电流消耗的频率、变化和强度没有影响。

    我认为在这个频率范围内使用额外的滤波器是没有解决方案的。
    我在 D1 (2x10uF/50V)旁边的板上直接测试了更多的陶瓷容量、并且没有 C2。 无明显变化。

    使用 p-spice 仿真(标准 示例 TPS16140=1 R6=255K、R9=60、ROFF=120、以及例如 PW=300u、PER=600u)我们不会看到此行为。
    数据表中的布局几乎与 EVM 中的 U1布局相同。  

    你有什么建议吗? (此时、无论是否使用闭锁或自动重试都无关紧要)

    此致、
    马丁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    让我与团队讨论并回到这个话题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我将通过 e2e 传播讯息回答您。 请接受我的友谊申请。

    此致

    G·库纳尔