This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:无法通过云代理连接到器件。 Fusion Designer 现在在安装 Cloud Agent 后停止工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688, TPS25990, TPS25990EVM, TPS40400EVM-351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210956/tps25990-can-t-connect-to-the-device-through-cloud-agent-fusion-designer-now-stops-working-after-cloud-agent-installed

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS53688、、、 TPS40400EVM-351USB-TO-GPIO2

将 USB2GPIO (2022)软件狗连接到电路板后、我尝试将 TI 云代理连接到器件、结果显示 (硬件未连接)。

更糟糕的是、Fusion Designer 现在停止工作。  我以前使用 FUSION 连接到 TPS53688、现在可以永远检测到器件、最终超时而不检测到器件。

我尝试过

1) 1)拔下转换器

2)重新启动 PC

3)删除云代理,

以上都不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您联系我们。 您是否正在使用此软件狗?

    USB 转 GPIO2评估板| TI.com

    您能否尝试连接此 TPS25990GUI?  

    https://dev.ti.com/gallery/view/PowerSwitches/TPS25990x/ver/1.0.0/

    您的 Fusion GUI 的版本是什么? 我使用7.9.1、但在与 Fusion GUI 和 TPS25990GUI 通信时看不到任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek、

    是的、我使用 USB2GPIO 软件狗2022。  我 尝试了1.0.0 TPS25990GUI、但具有同样的问题。 无法连接到硬件。

    我尝试了 Chrome 和 Edge。  

    我 现在还看到"can not open serial port COM6"消息。  COM6是加密狗使用的串行端口。  不清楚为什么无法打开。 她没有回答,也没有回答。

    我使用的是 FUSION 7.9.1。

    在设备  扫描期间、Fusion 7.9.1停止响应、我必须将其关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两台笔记本电脑、一台是 win10、另一台是 win11。 现在两者都断开了。 两台机器上的 FUSION 7.9.1用于工作。 现在它们都停止工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我在 PC 上禁用并重新启用 USB XHC、这样可以解决 Fusion 问题。 Fusion 现在正在工作。  至少这表明软件狗、电缆和电路板工作正常。 但我仍然无法获取 TPS25990。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这一次、这只是一条"硬件未连接"消息。 无法再打开串行端口 COM6"、并且在我单击"CONNECT"按钮后立即出现错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25990 GUI 和 Fusion GUI 共用 I2C 总线。 Fusion GUI 一次在总线上执行许多高频事务。 因此、无法同时访问两个 GUI。 我多次遇到此问题。 解决方法是通过点击"Stop Polling"、停止 Fusion GUI 与各个控制器器件的通信。 然后、需要通过点击下面的图标与 TPS25990 GUI 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道这一点。 我可以告诉你这一点。 即使在我删除 Fusion 后、我仍然无法连接到 USB2GPIO 软件狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果我连接到旧的 dongle(2006),我可以运行 Fusion fine。  但一旦我切换到 USB2GPIO 2022、Fusion 就会停止工作(在 设备扫描期间挂起)、当然、CloudAgent 也无法连接到设备(Fusion 甚至未运行)

    在单独的 PC (运行 win11)上、在我禁用/重新启用 XHC 控制器后、我能够在新软件狗上实现 Fusion 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题不仅与 TPS25990 GUI 有关、而且与 Fusion 有关。 我已请求您的 TI 现场应用工程师安排与您、Fusion GUI 应用工程师和我本人会面、以了解该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我们通过将相应 EVM 的 SCL 和 SDA 线连接在一起、将 TPS40400EVM-351与 TPS25990EVM 进行了测试。 使用单个 USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块、我的 PC 可以与 GUI、Fusion GUI 和 TPS25990 GUI 进行交互。 但是、两个 GUI 之间不会同时进行通信。 就可以一次与一个 GUI 通信。 例如、为了与 TPS25990 GUI 通信、Fusion GUI 应设置为"Stop Polling"。