This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25175:该充电器是否会阻断反向电流?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221252/bq25175-does-this-charger-block-reverse-currents

器件型号:BQ25175

我正在寻找一种在4.35V 下工作的小型锂聚合物充电器、它需要最少的组件、并且包含反向电流阻断功能。 由于 bq2423xx 能够满足这些标准、因此可以选择 bq2423xx、但我指出它比我正在寻找的器件更大、更复杂。 尽管查看了数据表、但除了 PowerPath MOSFET 图像外、我找不到有关反向电流阻断的清楚信息。

我不确定这是否足以告诉我、它是否会阻止反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、BQ25175确实具有反向电流阻断(输出至输入)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、感谢您的答复。 您能将此信息转至您找到的来源吗? 这将使我能够在将来自我验证它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这在350nA 静态输出电流规格中间接指定。  如果单元具有返回 Vin 的漏电路径、则功耗将高得多。