This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:在 IN1和 IN2之间切换时发生输出压降

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212004/tps2121-output-drop-occurs-when-switching-between-in1-and-in2

器件型号:TPS2121

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了来自客户的关于 TPS2121的问询。
在客户的电路中、输入开关模式使用 XREF、而 ST 引脚用作状态信号而不是迟滞。
IN1和 IN2均为12V。
这里要讨论的症状是、从 IN1切换到 IN2时、输出电压下降约25ms。
这是与下面的线程类似的症状、我假设我的客户电路中也出现了同样的情况。
(问题1)
在下面的线程中、由于在基准电压附近发生反弹、输出似乎正在下降。
输出压降是否是该反弹导致的唯一症状?
此外、假设的输出压降原因是什么?
内部 N 沟道 MOSFET 是否发生故障?
之后是否有其他症状?
(问题2)
应以多快的速度切换比较信号相对于基准电压、以使回弹不会导致输出压降?
请告诉我、比较信号是否存在更改时间的建议值。

此致、

e2e.ti.com/.../tps2121-output-voltage-dropout-during-switchover
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064834/tps2121-fast-switchover-time?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps2121

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。
    在输出下降后、输出 IN1而不是 IN2。
    由于 CP2>VREF 和 CP2>PR1、IN2应该是输出。
    如果输出下降、预计是否处于上述情况?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供此问题的示意图和范围以进行确认?

    但是、是的、这可能是两个输入之间多次切换的问题。  电源多路复用器器件始终对其输入做出响应。 在快速切换期间、没有软启动或电流钳位。 因此、当器件从一个电源切换到另一个电源时、由于源极空载、未选择的电源电压 会略微升高、而负载电源将随着电流消耗而电压略微下降。 当 CP2和 PR1相交时会发生切换事件、因此在该切换点期间、器件可能会在输入之间抖动、因为每个所选输入的电压在另一个输入升高时下降。 PR1和 CP2比较器非常敏感、可能会导致 PR1和 CP2比较结果一遍又一遍地改变、尤其是在 Vin 轨不稳定的情况下。

    要解决此 问题、我建议在 ST 和 PR1之间添加一个迟滞电阻器、详情请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    此常见问题解答的底部是一个 Excel 计算器工具、它可根据分压器更好地了解切换点、以及 选择 IN2后迟滞对切换电压返回 IN1的影响。  

    此处的症状将是输出电压下降几次切换。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    看看客户是否可以与您分享原理图和波形。
    我想再次向您询问您在结束时所说的内容。
    您能否解释一下为什么输出电压在开关多次后下降的原理?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加原理图和波形。
    对原理图的运行加以补充。
    MUX_OUT 后面的稳压器用于生成直流+5V。
    2V 由 DC+5V 中的电阻分压产生并施加到 CP2。
    在+24V DC 之后、使用降压转换器生成+12V DC。
    IN1首先输入、当输入 DC+24V 时、PNP 晶体管关断、PR1降低、输入切换到 IN2。

    目前、这种情况仅在发货前的检查过程中发生、但我们认为可能发生在产品发货的市场上。
    因此、我们需要了解导致输出压降的机制。
    我们已经在过去的 E2E 中看到过类似的压降、因此我想您知道相关机制。
    请告诉我您对此有何看法。

    此致、

    e2e.ti.com/.../8507.schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../Description-of-waveforms-and-symptoms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的 TI 电源多路复用器采用先断后合配置工作。 这意味着、一旦器件决定从一个输入切换到另一个输出、该器件就会断开到输出的两条输入路径。 经过 TSW 时间后、器件将重新连接从辅助电源到输出端的另一条路径。 在此 TSW 期间、没有输入连接到输出、因此输出电压会下降。  

    要确定客户是否遇到以下常见问题解答中所述的现象: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices、 其中器件从一个电源切换到另一个电源、客户可以探测10us/div 处的 ST 引脚以查看此行为。  

    通过所提供的示波器屏幕截图、可以看出该压降是在 PR1=CP2时按预期发生的、如果该压降是由于切换事件而导致的电压下降。 这可以通过将 PR1和 CP2示波器快照叠加到相同的电位来确认、以查看它们在输出电压下降时是否发生拦截。

    由于 OVx 引脚大于 VREF 并且未触发电流限制、因此 这不太可能是故障触发。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您说过您可以通过尽可能短的时间检查 ST 引脚的波形来确定原因、因此客户再次测量了波形。
    我将连接波形。
    客户有意降低 PR1的下降速度并进行测量。
    这将使这种现象更有可能发生。
    因此、如附加波形所示、ST 引脚输出在小于1ms 的短时间内反弹多次。
    此外、OUT 也相应地不稳定。
    μs 测量中、这是一种症状、即输出在几十到几百 μ s 的时间段内以不稳定的方式波动。
    这不是之前提供的几十毫秒波形的下降。
    (问题)
    在 ST 重复抖动的状态下、OUT 是否有可能在几十毫秒内下降?
    此致、

    e2e.ti.com/.../ST-and-OUT-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供的波形。  

    从 ST 图可以明显看出、器件正在选择 IN1和 IN2之间切换以为输出供电。  

    重申一下、我们的 TI 电源多路复用器采用先断后合配置。 这意味着、一旦器件决定从一个输入切换到另一个输出、该器件就会断开到输出的两条输入路径。 经过 TSW 时间后、器件将重新连接从辅助电源到输出端的另一条路径。 在此 TSW 期间、没有输入连接到输出、因此输出电压会下降。  

    因此、只要 ST 状态发生变化、我们应该预计输出电压会下降(TSW 秒)。 如果这种切换继续进行、我们应该预计输出电压会下降(TSW 秒*切换发生的次数)。  

    为了解决这个 问题、我建议在 ST 和 PR1之间添加一个迟滞电阻器、详情请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    客户测量了客户电路中的平均反弹时间。
    反弹时间是从 ST 电压电平切换至稳定的时间。
    测量次数为10。 仿真结果如下。

    220,420,190,270、320、 μs、240,270,260,280 [μ V]
    →μs 275 [μ V]

    客户电路中的平均反弹时间是275 µs。
    客户所关心的20毫秒至30毫秒压降明显超出上述平均回弹时间的正常分布范围。
    因此、20ms 至30ms 的压降不能仅用这种反弹现象来解释。

    但是、如果该反弹可能导致连带损坏、可以解释20ms 至30ms 的压降。
    例如:
    示例)由于反复抖动、器件内部的 Nch-FET 在 IN1/2和 OUT 故障之间切换。

    弹跳是否会造成此类附带损害?

    如果20毫秒至30毫秒的压降不能单靠这种回跳现象来解释、那么除了该回跳之外、客户电路中可能还有另一个因素会导致压降。
    客户很担心。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件将评估 PR1>CP2以确定将哪个输入指定为输出。  

    根据您的原理图、在直流条件下、器件将尝试确定 PR1 (5V)>CP2 (4.9091V)。 这些值彼此非常接近、并可能导致器件在两个输入之间来回切换。  

    这种抖动不会损坏器件、因为该器件采用先断后合配置、可确保输入绝不会同时连接到输出端。 此外、此器件具有热关断功能、当器件超过 TSD 温度时、将禁用该器件。  

    其他可以长时间禁用器件的原因可能是热关断触发器或过压触发器、这两个都不会损坏器件。 为避免此问题、我建议更改原理图:

    • 改变 CP2上的分压器、在 PR1比较之间添加更大的差值。 例如、将 R513切换为45k Ω 会将切换电压更改为4.5V。  
    • 在 ST 和 PR1之间添加迟滞电阻器

    您的原理图目前的状态如下:

    这是我建议的:  

    请注意、这不包括迟滞。 由于 PR1引脚直接连接到5V 偏置电源、因此原理图中的迟滞功能目前不会很好。 要添加迟滞、您需要添加一个 R1电阻器、如 Excel 工作表中所示。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了客户提供的有关上述内容的其他信息、请告知我您的意见。

    在以下条件下、当输出下降时、客户测量了 TPS2121的输入和输出波形。
    ・添加了 ST 引脚到测量点
    ・将时间轴设为1ms/DIV
    下面汇总了波形及其说明。
    该波形行为是否可能是输出开关抖动造成的?
    另外、如果您能想到任何其他可疑因素、请告诉我。

    ・当 PR1和 CP2的电压电平重叠和 OUT 切换时、会出现长时间(> 5ms)的 OUT 压降。 (请参阅图1中的 PR1、CP2和 ST)
    ・从 IN1切换到 IN2后、会立即发生约200 μs 的反弹。 (参见 ST 图 1)
    ・IN 大约200 μs OUT 从 IN1切换到 IN2后、OUT 电压从大约13V 下降到大约8V。该电压远低于 IN2电压(大约12V)。 (参见图 1)
    ・关于200 μs OUT 从 IN1切换到 IN2后、OUT 再次从 IN2切换到 IN1。 (参见 ST 图 1)
    ・即使在 OUT 再次从 IN2切换到 IN1后、OUT 的电压也不会恢复。 继续下降。 (参见图 1)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为清楚起见、您能否分享在捕获以下波形时的原理图。  

    此致、  

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加原理图。
    对原理图的运行加以补充。
    MUX_OUT 后面的稳压器用于生成直流+5V。
    2V 由 DC+5V 中的电阻分压产生并施加到 CP2。
    在+24V DC 之后、使用降压转换器生成+12V DC。
    IN1首先输入、当输入 DC+24V 时、PNP 晶体管关断、PR1降低、输入切换到 IN2。
    此致、

    e2e.ti.com/.../2072.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:  

    感谢您发送这些材料!  

    切换事件将在典型值为5us 以内发生。 为了观察该压降是否可归因于恒定切换、您需要放大为~10us/div。  

    如果每~5us 没有看到切换、您是否还可以共享在捕获上一个波形的时间段内的 IN1和 IN2图。  

    我希望得出的结论是、输出是否跟随任一输入、但我希望看到 IN1和 IN2之间每5us 切换一次、为输出供电、从而导致较大的输出电压降。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我在所请求的压降期间附上了 IN1和 IN2的波形。 这是图2中的波形。
    IN1和 IN2在出现压降之前和之后看起来都是稳定的。
    此外、客户能够观察到在不同于之前的新时间发生压降时的波形。 这是图3中的波形。
    到目前为止、在从 IN1切换到 IN2 (PR1<CP2的时序)时发生了压降。
    在这次观察到的波形中、从 IN2切换到 IN1 (PR1>CP2时)会产生压降。
    此外、就 ST 而言、似乎几乎没有抖动。
    请告诉我、图2和3中的波形是否是抖动效应引起的。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您很忙、但您能回答我的问题吗?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:  

    我不在办公室了,我也不知道该怎么说。

    我无法得出您显示的这一压降是由于 所提供的时间刻度上的反弹效应、但这是我的怀疑。 切换事件将在典型值为5us 以内发生。 为了观察该压降是否可归因于恒定切换、您需要放大至 ~10us/div。  

    此致、  

    伊丽莎白