This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:哪种算法最适合具有可拆卸电池和外部充电器的器件

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221995/bq27427-which-algorithm-works-best-for-a-device-with-removable-battery-and-external-charger

器件型号:BQ27427

我们的 器件使用具有外部充电器的可移动电池。  通常、用户会插入充满电的电池、并且在电池电量耗尽之前一直使用设备。 然后、他将用另一个充满电的电池更换电池、并将已耗尽的电池插入充电器。  

作为测量器件中电池的最佳算法/器件型号是什么? Impedance Track、CEDV 还是 DVC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将电量监测计连接到电池、前提是您制造的是专有电池组。

    如果这无法实现、那么我可能会使用的唯一电量监测计是 CEDV 电量监测计。 它会将每个电池视为一个全新的电池、因为如果您取出电池并可能将其更换为其他电池、它将无法学习任何内容。