主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
您好!
我们使用 BQ25792为配备 BQ40z80电量监测计的3s Lipo 电池充电。 电池达到充满电后、BQ25792芯片在内部将 PMID 与 GND 短路。 我附上了显示损坏情况的 PCB 图片。 我们没有使用自主模式、因此我认为出现这个问题的原因是 BQ40z80在检测到充满电并设置了 xchg 后使 BAT 引脚悬空。 我们有一个主机 控制器来监控系统 、以便在检测到充满电时可关闭 BQ25792、但我们还希望有相应的硬件来防止主机发生故障时造成芯片煎炸。
在相关主题中提到了 BAT 引脚上的下拉电阻器、建议该电阻器的值是多少? BAT 引脚悬空情况是否能够导致我们看到的问题?