This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ40z80电池充满电时油炸芯片

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221928/bq25792-chip-fried-when-bq40z80-battery-charged-to-full

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

我们使用 BQ25792为配备 BQ40z80电量监测计的3s Lipo 电池充电。 电池达到充满电后、BQ25792芯片在内部将 PMID 与 GND 短路。 我附上了显示损坏情况的 PCB 图片。 我们没有使用自主模式、因此我认为出现这个问题的原因是 BQ40z80在检测到充满电并设置了 xchg 后使 BAT 引脚悬空。 我们有一个主机 控制器来监控系统 、以便在检测到充满电时可关闭 BQ25792、但我们还希望有相应的硬件来防止主机发生故障时造成芯片煎炸。

在相关主题中提到了 BAT 引脚上的下拉电阻器、建议该电阻器的值是多少? BAT 引脚悬空情况是否能够导致我们看到的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peyton:

    当 BAT 悬空并启用充电时、BQ25792 BAT 和 SYS 引脚可能会轻微过冲。 这会导致 OVP 故障、且充电器关闭转换器。 但是,我没有看到这种破坏。  此外、如果 BQ40z80突然打开保护器 FET、我预计会在 BAT 和/或 SYS 引脚上发生损坏、而不是 PMID。  针对 OVP 事件、BAT (~30mA)上有下拉电阻。  最新的数据表和 EVM 用户指南提供了有关如何添加到缓冲器和/或 TVS 二极管以保护30V VBUS 和 PMID 引脚以及20V BAT 和 SYS 引脚的建议。

    您是否能够在事件发生时在示波器上重复该事件并捕获 SYS、BAT、PMID 和 SYS 电压?

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答、因为这是一个破坏性测试、如果可能、我会尽量避免。 我在 bq25792封装中测量了不同引脚与接地之间的电阻、结果如下:

    SW1:0.55欧姆
    SW2:0.89 Ω
    PMID:1.15 Ω
    SYS:0.97 Ω
    VBUS:2.63 Ω
    电池:0.99 Ω

    因此 SYS 和 BAT 似乎已损坏。 此外、还附加了芯片快照、我假设接地引脚损坏是导致 SW1和 SW2短路的原因。

    如果这样不起作用、我可以连接到电路板、并在充电结束时捕获故障信息。 有时、当主机通过 CEN 启用充电时、也会在充电开始时发生此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peyton:

    您的最大输入电压和电池稳压电压是多少?  您能否发送原理图和布局文件?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输入电压:24V、由直流电源供电
    电池电压:12.6伏
    布局和原理图以私人信息发送。  

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peyton:

    由于我们是在私人消息中进行通信、我将提供该线程。

    此致、

    杰夫