This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:用于固定电压选项的 FB 引脚2连接

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221938/tps7a26-fb-pin-2-connection-for-fixed-voltage-options

器件型号:TPS7A26

您好!

我正在尝试使用 TPS7A26、 TPS7A2633DRVR 的固定电压版本。

对于固定电压选项、数据表中推荐的布局是将 FB 引脚2接地、在数据表的某些其他部分中、建议将该引脚保持为"未连接"。

请建议是否将 PIN2接地或将其保持未连接状态?

谢谢

Raghavendran Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendran Mohan:

    对于固定输出版本的器件、该引脚未在内部连接。 因此、对于3.3V 版本、可以接受任一种配置、但我们建议将封装上的 NC 引脚连接到 GND、以便略微改善热性能。

    TI 建议将引脚2 NC 连接到 GND

    此致、

    约翰