This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65145:我基于 DLPC7540EVM 的设计、TPS65145不'始终无法正确启动

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650TEEVM, TPS65145, DLPC7540EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219931/tps65145-i-based-a-design-off-of-the-dlpc7540evm-and-the-tps65145-doesn-t-always-startup-properly

器件型号:TPS65145
主题中讨论的其他器件: DLPC7540EVM、DLP650TEEVM

在我的设计中、我根据参考设计实施了三倍电压配置、16V 电源电压为18.5V。  当我进行校正以将电路板设置为倍压器时、它会将电压正确调节至16V -有时。  然而、在大多数时间内、TPS65145无法正常启动、并处于一定的中点电压~4V。

Question:

1) 1)为什么该参考设计在 DLPC7540EVM 上将 TPS65145设置为三倍电压?

2) 2)有什么想法为什么 TPS65145大多数情况下无法正确启动?

3) 3) NFET (Q502)在参考设计中的目的是什么?

谢谢。

保罗

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_00081_5F00_R1-SCH-DLP651-DMD-INTERFACE.pdfe2e.ti.com/.../DLP057A_2D00_002_5F00_DLP650TEEVM_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

    感谢您联系并使用 E2E 论坛! 我已经将该主题分配给了更熟悉该平台的人。 我们将查看该主题并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    为了确保电源定序符合数据表规格、我们用 Q502来控制 VBIAS 的启动、且确保正确运行

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    好的。  感谢您提供信息。  但是、我已经确定三倍电压器配置不能正常工作(达到18.5V)。  当我将其设置为倍压器时、它会正常工作、但如何在倍压器配置中连接外部 FET Q502?

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、请以我们的参考设计那样进行连接。 还要仔细检查反馈电阻器(绿色)  的值是否正确